This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:可以使用 Raspberry Pi + DCA1000获取50~100m 范围内的 ADC 原始数据

Guru**** 2544710 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1276274/awr1843boost-possibility-of-getting-a-adc-raw-data-located-at-a-50-100m-range-with-raspberry-pi-dca1000

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: DCA1000EVM

您好、TI 专家!

我曾使用 "rrrrr_config_chirp_design_MRR80.h"获取位置和距离速率数据来跟踪物体。

现在、我 想从 AWR1843BOOST 雷达获取热图。  

我介绍了制作热图的论坛线程、使用 DCA1000板获取 ADC 原始数据似乎要容易得多。

因此、我想现在获得一个新的 DCA1000电路板 、并且我想 在购买之前了解该电路板的一些详细信息。  

(1)我在这里的问题是、是否可以在使用 DCA1000板在50~100M 范围内获取位置/距离速率数据的同时获取 ADC 原始数据?

具体而言、我想知道、 一旦我将"xwr18xx_MRR_demo.bin"刻录到 AWR1843BOOST 板上、我是否可以同时获取来自 DCA1000的 ADC 原始数据和处理的数据(位置、距离速率等)。

(2)另一个问题是、我不确定 能否使用 Raspberry Pi 提取 ADC 原始数据。

我自定义的 Python 代码可以从 Raspberry Pi 上的 UART 端口获取十六进制数据、但也可以 通过使用 Raspberry PI + AWR1843BOOST + DCA1000上的自定义 Python 代码来获取 ADC 原始数据?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hongjoon、

    请按以下方式查找我的答复:

    1. 可以。 DCA1000是一个板、它接收从设备流式传输的 LVDS 数据并通过以太网将其发送出去、以便能够由支持该数据流的主机进行捕获。 雷达看到的情况取决于您的 AWR 板配置方式。
    2. DCA1000是获取 ADC 数据的一种方法。 如果您在 Raspberry Pi 上具有以太网支持、则应能够拦截 DCA1000EVM 上发送的所有数据。

    此致、

    高希克·高伟达