主题中讨论的其他器件: IWR6843、 IWR6843ISK
您好!
我们正在研究一种在 PCB 中集成 IWR6843AOP 芯片的解决方案。 在研究硬件设计时、我们遇到了疑问。
在查看实验室项目"high_accurity_68xx_mss"时、该项目 包含和使用的 pinmux 文件 在 SDK 上通过以下路径获取:
...\mmWave_SDK_03_04_00_03\packages\ti\drivers\pinmux\include
文件:pinmux_xwr68xx.h
在该参考工程的代码(HIGH_ACCESTION_68xx_MSS)的 MSS_main.c 中、它将引脚 N5和 N4分配给 MSS_UARTA_TX 和 MSS_UARTA_RX。 此代码适用于 IWR6843AOP EVM。
然而、IWR6843AOP 没有引脚 N5和 N4、也没有将它们分配为 MSS_UART 多路复用。 (咨询的文档:器件数据表)。 我们经过调查发现、这些是 PCB 上的 IWR6843芯片天线(而非 AOP)中使用的引脚。
我们想知道:我们缺少什么吗? 我们应该 将 UART 信号路由到哪个引脚?
此致、
Julia Sánchez í nez