This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:MSS UART 引脚多路复用

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, IWR6843, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1272792/iwr6843aop-mss-uart-pin-multiplexing

器件型号:IWR6843AOP
主题中讨论的其他器件: IWR6843IWR6843ISK

您好!

我们正在研究一种在 PCB 中集成 IWR6843AOP 芯片的解决方案。 在研究硬件设计时、我们遇到了疑问。

在查看实验室项目"high_accurity_68xx_mss"时、该项目 包含和使用的 pinmux 文件 在 SDK 上通过以下路径获取:
...\mmWave_SDK_03_04_00_03\packages\ti\drivers\pinmux\include
文件:pinmux_xwr68xx.h

在该参考工程的代码(HIGH_ACCESTION_68xx_MSS)的 MSS_main.c 中、它将引脚 N5和 N4分配给 MSS_UARTA_TX 和 MSS_UARTA_RX。 此代码适用于 IWR6843AOP EVM。

然而、IWR6843AOP 没有引脚 N5和 N4、也没有将它们分配为 MSS_UART 多路复用。 (咨询的文档:器件数据表)。 我们经过调查发现、这些是 PCB 上的 IWR6843芯片天线(而非 AOP)中使用的引脚。

我们想知道:我们缺少什么吗? 我们应该 将 UART 信号路由到哪个引脚?

此致、
Julia Sánchez í nez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:  

    我们正在调查您的问题、很快会回复您。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia Sanchez:

    HIGH_PRECISION_68xx_MSS 工程仅适用于 IWR6843ISK。 它不能与 IWR6843AOP 配合使用

    对于 IWR6843AOP、MSS_UARTA 引脚分配了 U16和 V16

    此致、

    阿比谢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们需要将哪个项目与  IWR6843AOP EVM 结合使用、然后再与芯片结合使用?

    祝颂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于6843AOP、您可以参考 People_Tracking People_Tracking

    该工程可用于 IWR6843ISK 和 IWR6843AOP。  

    下面的.cfg 文件将为 AOP 配置软件  

    People_Tracking People_Tracking 3d_toolbox\chirp_configs\AOP_6m_default.cfg

    您想要 IWR6843AOP 的高精度演示、那么您必须将该演示中的引脚多路复用更改移植到高精度

    此致、

    阿比谢克