This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:毫米波演示可视化工具

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1270621/iwr1443boost-mmwave-demo-visualizer

器件型号:IWR1443BOOST

我们目前正在使用毫米波演示可视化工具检查 IWR1443BOOST 的检测。

1.请通过在毫米波演示可视化工具的图表屏幕上单击记录开始按钮、向我们展示文件输出的数据结构。

2.当使用 IWR1443BOOST 检测容器中的液位时、据说检测数据可以从 UART 获得、

 但请提供示例程序(使用的语言:C、C++、Python)和配置文件。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请发送您在毫米波演示可视化工具中看到"记录开始"的位置的快照吗?

    可以在 radar_toolbox_1_20_00_11\source\ti\examples\cla\high_accuration\chirp_configs\high_accuration_demo_14xx 中找到 Level_Sensing 示例 cfg 文件

    您可以在 Level_Sensing \high_accuration\jap\14xx\14xx 中找到应用的源代码 src

    在 main.c 中的 MmwDemo_transmissedOutput ()将提供有关 TLV 格式的详细信息。

    此致、

    阿比谢克