请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR1443BOOST
我们目前正在使用毫米波演示可视化工具检查 IWR1443BOOST 的检测。
1.请通过在毫米波演示可视化工具的图表屏幕上单击记录开始按钮、向我们展示文件输出的数据结构。
2.当使用 IWR1443BOOST 检测容器中的液位时、据说检测数据可以从 UART 获得、
但请提供示例程序(使用的语言:C、C++、Python)和配置文件。
谢谢你。