This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我尝试通过人员跟踪演示来处理生命体征。
我想问一些问题。 (当我联系聊天支持时、我被告知在此处发布。)
1.如何记录心率和呼吸频率(例如 CSV)。
2、演示的可视化工具中的红色和蓝色图分别显示了什么? 是多少?
3、我想根据演示进行开发。
我能为开发人员提供一些详细的文档或信息吗?
4.当 我联系聊天支持时、 听说我们可以从下面的 SDK 中获取源代码、但是我应该在 SDK 中看到哪些代码?
https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK
5.除了问题3和问题4之外、传感器论坛还说明源代码和开发指南可在 NDA 下获取。
我们是否应在保密协议下使用 SDK?
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1206076/iwr6843aopevm-vital-signs-with-people-tracking-demo
此致、
您好!
1.无法直接通过可视化工具记录、但可以通过 tera Term 发送.cfg 并记录 UART 输出、需要对 TLV 进行解码才能提取心率和呼吸频率
红色和蓝色线条显示相对频率、心率的振幅以及检测到的呼吸频率。 X 轴是帧数、y 轴没有单位。
3.您需要与 TI 签订 NDA 才能访问源代码和文档。 如果您尚未签订 NDA、请联系 TI FAE
4.SDK 为您提供了与 IWR6843配合使用的驱动程序。 它不需要 NDA。 您可以在此处 https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK 下载 SDK、
Vital Signs 是一个需要使用 NDA 的单独应用程序。 生命体征应用使用 SDK、
5.使用 SDK 不需要 NDA。 您可以在上面的链接中下载。 需要 NDA 才能访问生命体征源代码
此致、
阿比谢克
感谢您的答复。
我还有一些关于问题1的其他问题。
・在哪里可以找到.cfg 的指令? (包括 TLV 解码步骤)
・我应该在.cfg 中写入哪些信息来记录心率和呼吸频率?
此致、
您好!
源代码将随附 TLV 解码格式、在签署 NDA 后提供
cfg 文件中的以下命令与生命体征
vitalsign 15 300 VSRangeIdxCfg 0 21
用于第一个命令"vitalsign"
Parameter 1 is n
在 UART 线路上输出生命体征数据之前的帧数。 随着您增大这个数字、您将获得更多
稳定输出
参数2是窗口大小。 不需要更改
用于第二个命令"VSRangeIdxCfg"
Parameter 1 indicates whether search to be done in fixed range or information for search is obtained from tracker
Parameter 2 indicates the range bin to check
Regards,
Abhishek