This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:带有人员跟踪的生命体征

Guru**** 2553460 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1269717/iwr6843aopevm-vital-signs-with-people-tracking

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件:IWR6843

您好!

我尝试通过人员跟踪演示来处理生命体征。

我想问一些问题。 (当我联系聊天支持时、我被告知在此处发布。)

1.如何记录心率和呼吸频率(例如 CSV)。

2、演示的可视化工具中的红色和蓝色图分别显示了什么? 是多少?

3、我想根据演示进行开发。
我能为开发人员提供一些详细的文档或信息吗?

4.当 我联系聊天支持时、 听说我们可以从下面的 SDK 中获取源代码、但是我应该在 SDK 中看到哪些代码?
https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK

5.除了问题3和问题4之外、传感器论坛还说明源代码和开发指南可在 NDA 下获取。
我们是否应在保密协议下使用 SDK?
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1206076/iwr6843aopevm-vital-signs-with-people-tracking-demo

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.无法直接通过可视化工具记录、但可以通过 tera Term 发送.cfg 并记录 UART 输出、需要对 TLV 进行解码才能提取心率和呼吸频率

    红色和蓝色线条显示相对频率、心率的振幅以及检测到的呼吸频率。 X 轴是帧数、y 轴没有单位。  

    3.您需要与 TI 签订 NDA 才能访问源代码和文档。 如果您尚未签订 NDA、请联系 TI FAE

    4.SDK 为您提供了与 IWR6843配合使用的驱动程序。 它不需要 NDA。 您可以在此处 https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK 下载 SDK、

    Vital Signs 是一个需要使用 NDA 的单独应用程序。 生命体征应用使用 SDK、

    5.使用 SDK 不需要 NDA。 您可以在上面的链接中下载。 需要 NDA 才能访问生命体征源代码

    此致、

    阿比谢克  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我还有一些关于问题1的其他问题。
    ・在哪里可以找到.cfg 的指令? (包括 TLV 解码步骤)
    ・我应该在.cfg 中写入哪些信息来记录心率和呼吸频率?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    源代码将随附 TLV 解码格式、在签署 NDA 后提供

    cfg 文件中的以下命令与生命体征

    vitalsign 15 300
    VSRangeIdxCfg 0 21

    用于第一个命令"vitalsign"
    Parameter 1 is n在 UART 线路上输出生命体征数据之前的帧数。 随着您增大这个数字、您将获得更多 
    稳定输出
    参数2是窗口大小。 不需要更改

    用于第二个命令" VSRangeIdxCfg"
    Parameter 1 indicates whether search to be done in fixed range or information for search is obtained from tracker
    Parameter 2 indicates the range bin to check

    Regards,
    Abhishek