This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我有疑问。 D/S 表示 B_max 是无限的。 特斯拉会有多少问题,当这种强磁场被施加? 几百特斯拉? 理论值可以解决客户问题。
此致、
庄司
Shoji-San、
与 TMR 或 GMR 传感器不同、霍尔效应元件不会因输入磁场较大而损坏。 DRV5013的阈值被设置为使输入字段必须超过 BOP 或 BRP 才能触发状态变化。 当施加外部磁场时、我们可以使用以下公式预测霍尔元件两端的电压:
Vh =(I * B)/(n * e * d)
其中:
I =施加的电流
b =施加的外部磁场
N =电荷载流密度
e =电子电荷(1.602e-19)
D =传感器厚度
现在、我想您要引起的问题是、当我们的正常输入磁场从10mT 增大1000倍到10T 左右时、霍尔电压会发生什么情况。 首先、材料的行为方式存在一些限制、它会 在很大的磁场中饱和、以至于我们将不再看到电压增加。 其次、内部偏置必须提供能量以在材料上产生这样的电压差、并且内部电路将无法产生任何会在这些极端情况下造成损坏的东西。 在这种情况下、我们应该看到的是电压钳制到器件的内部调节和偏置。
谢谢。
斯科特
Scott、您好、
我懂了。
对不起、我的意思是 ΔB (Tesla)/Δt。
此致、
庄司
尊敬的 Shoji-San:
Scott 目前不在办公室。
关于您的问题、正如 Scott 之前提到的、即使在极强的磁场中、我们也无法预测传感器会受到任何损坏。
此致、
杰西
您好、Jesse:
我懂了。 感谢您的支持!
此致、
庄司