This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013-Q1:绝对最大额定值

Guru**** 2544620 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1270671/drv5013-q1-absolute-max-rating

器件型号:DRV5013-Q1
主题中讨论的其他器件:DRV5013

大家好、

我有疑问。  D/S 表示 B_max 是无限的。 特斯拉会有多少问题,当这种强磁场被施加? 几百特斯拉? 理论值可以解决客户问题。

此致、

庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、

    与 TMR 或 GMR 传感器不同、霍尔效应元件不会因输入磁场较大而损坏。  DRV5013的阈值被设置为使输入字段必须超过 BOP 或 BRP 才能触发状态变化。  当施加外部磁场时、我们可以使用以下公式预测霍尔元件两端的电压:

    Vh =(I * B)/(n * e * d)

    其中:

    I =施加的电流

    b =施加的外部磁场

    N =电荷载流密度

    e =电子电荷(1.602e-19)

    D =传感器厚度

    现在、我想您要引起的问题是、当我们的正常输入磁场从10mT 增大1000倍到10T 左右时、霍尔电压会发生什么情况。  首先、材料的行为方式存在一些限制、它会 在很大的磁场中饱和、以至于我们将不再看到电压增加。  其次、内部偏置必须提供能量以在材料上产生这样的电压差、并且内部电路将无法产生任何会在这些极端情况下造成损坏的东西。    在这种情况下、我们应该看到的是电压钳制到器件的内部调节和偏置。

    谢谢。

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    因此、即使施加了极端 mF、IC 理论上也不会由于某种饱和而损坏、对吗?

    大 ΔT /Δt 呢

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shoji-San、

    正确、即使在极端磁场下、我们也不会预测传感器会受到任何损坏。

     ΔT Δ V/Δ T、您 Δt 的是温度变化多快而不会对器件造成损坏?  

    谢谢。

    斯科特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好、

    我懂了。

    对不起、我的意思是  ΔB (Tesla)/Δt

    此致、

    庄司

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shoji-San:

    Scott 目前不在办公室。

    关于您的问题、正如 Scott 之前提到的、即使在极强的磁场中、我们也无法预测传感器会受到任何损坏。

    此致、

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我懂了。 感谢您的支持!

    此致、

    庄司