This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:[AWR6843ISK + MMWAVEICBOOST]固件通过采用 UniFlash 的40引脚接头上的 RS232 TX/RX 引脚进行刷写。

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, MMWAVEICBOOST, AWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1270730/awr6843isk-awr6843isk-mmwaveicboost-firmware-flashing-through-rs232-tx-rx-pin-on-40-pin-header-using-uniflash

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST、UNIFLASH、 IWR6843

您好!

硬件配置

  • MMWAVEICBOOST
    • 开关配置
      • S1.12:开启
      • S1.11:关闭
      • S1.10:关闭
      • S1.9:开启
      • S1.8:开启
      • S1.7:关闭
      • S1.6:关闭
      • S1.5:关闭
      • S1.4:开启
      • S1.3:关闭
      • S1.2:开启
      • S1.1:关闭
    • 跳线设置
      • P3:短接
      • P7:开路
      • J27:短路(配置为2-3)
      • J13:开路
      • SOP (闪存模式)
        • SOP0:1
        • SOP1:0
        • SOP2:1
  • AWR6843ISK
    • 开关配置
      • S1.1:关闭
      • S1.2:关闭
      • S1.3:关闭
      • S1.4:关闭
      • S1.5:关闭
      • S1.6:关闭

我们是否可以利用连接到 TTL 模块的外部 USB 通过位于40引脚接头上的 RS232 TX/RX 引脚建立与 PC 的连接、然后使用 UniFlash 继续刷写固件? 在此过程中需要注意哪些关键点?

原始方法:

  • PC→USB→XDS110→IWR52

所需方法:

  • PC→USB-TO-UART (TTL)→IWR52的 Flash
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我在研究它。 我们会尽快回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:  

    可以将外部 USB 连接到 TTL 模块、因为 IWR 6843ISK 的最新版本已经具有专用的 USB 到 UART 转换器、该转换器连接到 RS232 TX Rx 线路。

    您 可以将处于 IWR 6843ISK 状态的 s1.5开关配置为开启状态、以便 RS232 Rx TX 将多路复用到60引脚接头 J1。

    在升压模块中、您可以使用以下40引脚 LP/BP 开关位置配置来启用40引脚接头。  

    有关毫米波 ICBOOST 配置的信息: 60GHz 毫米波传感器 EVM (修订版 E)(TI.com)

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreedeep、

    非常感谢、讲解很清楚、一切都很好。

    但是、我略微担心 RS232 TX/RX 引脚的电压电平。 考虑到我提供的硬件配置、3.3V 电压是否合适?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我认为3.3V 电源应该可以正常工作。 毫米波 ICBOOST 的以下方框图显示了60引脚 HD 连接器的 RS232线路的3.3V 电源。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sreedeep、

    感谢您为我澄清这一点。 非常感谢您的指导、现在已经对这个问题有了充分的了解。

    此致、
    托尼