主题中讨论的其他器件:MMWAVEICBOOST、 、UNIFLASH、 IWR6843
您好!
硬件配置
- MMWAVEICBOOST
- 开关配置
- S1.12:开启
- S1.11:关闭
- S1.10:关闭
- S1.9:开启
- S1.8:开启
- S1.7:关闭
- S1.6:关闭
- S1.5:关闭
- S1.4:开启
- S1.3:关闭
- S1.2:开启
- S1.1:关闭
- 跳线设置
- P3:短接
- P7:开路
- J27:短路(配置为2-3)
- J13:开路
- SOP (闪存模式)
- SOP0:1
- SOP1:0
- SOP2:1
- 开关配置
- AWR6843ISK
- 开关配置
- S1.1:关闭
- S1.2:关闭
- S1.3:关闭
- S1.4:关闭
- S1.5:关闭
- S1.6:关闭
- 开关配置
我们是否可以利用连接到 TTL 模块的外部 USB 通过位于40引脚接头上的 RS232 TX/RX 引脚建立与 PC 的连接、然后使用 UniFlash 继续刷写固件? 在此过程中需要注意哪些关键点?

原始方法:
- PC→USB→XDS110→IWR52
所需方法:
- PC→USB-TO-UART (TTL)→IWR52的 Flash