This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、 我现在使用的是 AWR6843AOPEVM、目前正在使用此链接 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_1_20_00_11/docs/experiments/中提供的演示文档测试跌倒检测:http://www.ti.com/wave.html Fall_Detection_Using_。
按照演示中的建议、我采用了 AOP_6m_st博 Retention_FallDetection.cfg 配置。
尽管如此、我观察到检测到的高度值随着我与传感器的距离而波动。 例如、当我远离传感器时、它会显示我的高度变短、反之亦然。 我很好奇、我是否可能忽略了某些内容? 我的设置与演示的唯一区别是、我使用的是 AWR6843AOPEVM、而不是 IWR6843AOPEVM。
我尝试过其他配置文件、但没有一个真正有用的文件。
此致、
新浪
尊敬的 Sina:
此致、
约什
Josh、您好!
我阅读了该主题、但我认为我的问题是不同的。 我目前正在解决一个不寻常的问题、我希望您可以提供一些帮助。 为了提供背景信息、我的设置中使用了一个 AWR6843AOPEVM、我将其用于跌倒检测。 这里的问题是、我在不同的房间里进行测试时、会得到不同的结果。 具体来说、设置在我的客厅中运行良好、但当我将其传输到另一个相同尺寸的房间时、我会遇到高度值不稳定的情况。 值得注意的是、这两个房间中的设置配置保持相同、并且其中任何一个房间中都没有反射物体。 您是否对导致这些波动的原因有任何了解?
您好!
感谢您提供更多信息。 几个问题可以帮助我更好地了解您的情况:
传感器位置2 0 15
此致、
约什