This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:检测到的高度值会根据我与传感器的距离而波动!

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, IWR6843AOPEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1269418/awr6843aopevm-detected-height-value-fluctuates-in-response-to-my-distance-from-the-sensor

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVM

大家好、 我现在使用的是 AWR6843AOPEVM、目前正在使用此链接 https://dev.ti.com/tirex/explore/content/radar_toolbox_1_20_00_11/docs/experiments/中提供的演示文档测试跌倒检测:http://www.ti.com/wave.html Fall_Detection_Using_。

按照演示中的建议、我采用了 AOP_6m_st博 Retention_FallDetection.cfg 配置。

尽管如此、我观察到检测到的高度值随着我与传感器的距离而波动。 例如、当我远离传感器时、它会显示我的高度变短、反之亦然。 我很好奇、我是否可能忽略了某些内容? 我的设置与演示的唯一区别是、我使用的是  AWR6843AOPEVM、而不是 IWR6843AOPEVM。  

我尝试过其他配置文件、但没有一个真正有用的文件。

此致、

新浪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sina:  

    请查看此类似主题以获取建议: https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1058307/iwr6843-3d-people-counting-elevation-split-increase-and-decrease-as-the-object-move-away-from-radar 

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我阅读了该主题、但我认为我的问题是不同的。 我目前正在解决一个不寻常的问题、我希望您可以提供一些帮助。 为了提供背景信息、我的设置中使用了一个 AWR6843AOPEVM、我将其用于跌倒检测。 这里的问题是、我在不同的房间里进行测试时、会得到不同的结果。 具体来说、设置在我的客厅中运行良好、但当我将其传输到另一个相同尺寸的房间时、我会遇到高度值不稳定的情况。 值得注意的是、这两个房间中的设置配置保持相同、并且其中任何一个房间中都没有反射物体。 您是否对导致这些波动的原因有任何了解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您提供更多信息。 几个问题可以帮助我更好地了解您的情况:

    1. 只是为了说明一下、在一个房间中、演示正常运行并输出稳定的检测高度。 在另一个类似的房间中、采用完全相同的安装设置(高度、倾斜等)、采用相同的配置并使用相同的 EVM、那么检测到的高度会随着您远离雷达而减小、随着您朝向雷达的移动而增加?
    2. 您提到 使用了 AOP_6m_stonb Retention_FallDetection.cfg 配置文件。 您是否对此配置文件进行过任何修改或使用未经编辑的文件
      1. 例如、  
        传感器位置2 0 15 

        此命令用于指定传感器的安装位置。 默认情况下、此命令说明传感器安装在2m 高、前倾角为15度。 是否修改了此命令以匹配设置。

      此致、

      约什