This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:用于汽车以太网端口和放大器的 AWR2944EVM 图形输出;CAN 接口端口

Guru**** 1641220 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944EVM, AWR2944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1258430/awr2944evm-awr2944evm-pattern-output-for-automotive-ethernet-port-can-interface-port

器件型号:AWR2944EVM
主题中讨论的其他器件: AWR2944

TI 您好:

对于 AWR2944EVM、

由于我们需要测量  "汽车以太网端口"和"CAN 接口端口"的通道信号完整性(如所示的 pic output1和 output2中所示)、

是否可以使用任何方法来驱动 AWR2944来为两个输出端口发送模式?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经联系了一位团队成员、会尽快与您联系。  

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Carl、您好!

    是否要从 CAN 和以太网发送已知和相同的数据? 并在两个端口上将数据流在一起?

    SDK 为两个端口(单独)提供测试应用程序以发送已知数据。 一起发送数据需要投入精力并更改代码。

    谢谢。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们希望分别从 CAN 和以太网发送已知数据、以用于各个通道的合规性测试验证。

    您能否告知应使用哪种 SDK 应用?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如我提到过的、现有的应用同时使用两个端口(MCAN 和 ETH)。
    您可以参考以下两个示例、

    mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02/mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15/examples/drivers/mcan/mcan_external_loopback_interrupt
    mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02/mcu_plus_sdk_awr294x_09_00_00_15/examples/networking/enet_TX_分散_collection

    希望这对您有所帮助。

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    对于汽车以太网端口、如果我们使用"汽车以太网到标准以太网转换器"在 AWR2944EVM 和控制 PC 之间进行连接、那么在控制 PC 上运行该应用示例以通过 USB 2.0端口触发 AWR2944EVM (连接 pic 如下图所示)、该连接是否正常?

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     电路板上有一个以太网 RJ45 Mag-Jack 连接器。 这样不起作用吗?

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于我们需要验证汽车以太网端口信号、因此我们需要通过 MATEnet 连接器连接 AWR2944EVM 以控制 PC。

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、可以进行这样的连接。  

    100Mb 转换器:
    https://www.ti.com/tool/DP83TC812EVM-MC

    1Gbts 转换器:
    https://www.ti.com/tool/DP83TG720EVM-MC

    希望这对您有所帮助。

    E. Shareef