主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP
我最近注意到了 IWR6843AOPEVM 版本 F 的"60GHz 毫米波传感器 EVM"用户指南中的标题为"4.9已知问题:杂散性能"的部分
我看到 ADC 中的4MHz 出现尖峰、我有以下问题
- 是否可以量化这对给定配置文件的测量产生的影响? 您希望此尖峰在距离和多普勒精度方面表现如何?
- 此相同条件是否会影响较新版本的修订版 G?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我最近注意到了 IWR6843AOPEVM 版本 F 的"60GHz 毫米波传感器 EVM"用户指南中的标题为"4.9已知问题:杂散性能"的部分
我看到 ADC 中的4MHz 出现尖峰、我有以下问题
尊敬的 Morten:
4Mhz 杂散很可能是由于电源滤波不足、无法消除开关频率纹波、或者在滤波之前电源节点可能耦合到敏感节点或 IWR 器件。
我分享了器件勘误表、其中列出了所有已知问题及其完成情况、请查看:
IWR6843AOP 器件勘误表、器件修订版本1.0、2.0 (修订版 B)(TI.com)
此致
安盖特
抱歉、如果我不清楚、我认为我们有一个误解。
我有两个问题、
-我应该期望这会对最终的 daat 有什么影响? 例如 x、y、z、多普勒、SNR 的点云。
-这一尖峰是否也会出现在 IWR6843AOP EVM 传感器的修订版 G 上? 该部分用户手册中并未提及、但我想 Rev G 和 Rev F 有很多共享组件。
编辑:我看不到仪表出现的这个尖峰。 我看到它记录在 TI 60GHz 雷达用户手册中。