This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:已知问题的影响:伪性能

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOPEVM, IWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1263656/iwr6843aopevm-ramifications-of-known-issues-spurious-performance

器件型号:IWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOP

我最近注意到了 IWR6843AOPEVM 版本 F 的"60GHz 毫米波传感器 EVM"用户指南中的标题为"4.9已知问题:杂散性能"的部分

我看到 ADC 中的4MHz 出现尖峰、我有以下问题

  • 是否可以量化这对给定配置文件的测量产生的影响? 您希望此尖峰在距离和多普勒精度方面表现如何?
  • 此相同条件是否会影响较新版本的修订版 G?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在调查您的问题、并会很快回复您。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morten:

    4Mhz 杂散很可能是由于电源滤波不足、无法消除开关频率纹波、或者在滤波之前电源节点可能耦合到敏感节点或 IWR 器件。

    我分享了器件勘误表、其中列出了所有已知问题及其完成情况、请查看:

    IWR6843AOP 器件勘误表、器件修订版本1.0、2.0 (修订版 B)(TI.com)

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、如果我不清楚、我认为我们有一个误解。

    我有两个问题、

    -我应该期望这会对最终的 daat 有什么影响? 例如 x、y、z、多普勒、SNR 的点云。
    -这一尖峰是否也会出现在 IWR6843AOP EVM 传感器的修订版 G 上? 该部分用户手册中并未提及、但我想 Rev G 和 Rev F 有很多共享组件。




    编辑:我看不到仪表出现的这个尖峰。 我看到它记录在 TI 60GHz 雷达用户手册中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清。

    1.杂散可能导致虚假目标检测。

    2.这一问题已在 Rev.G.中论述。 低 ESL 电容器已用于滤波。 这会在一定程度上使早期杂散发生衰减。  

    此致

    安盖特