This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:AWRL1432的架构

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630-Q1, AWRL1432, TCAN11623-Q1, TPS628502, LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1264995/awrl1432-architecture-of-awrl1432

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件: LMR33630LMR33630-Q1TCAN11623-Q1TPS628502

大家好、

感谢您的支持。 您能帮助我评估 一下可以实现或不能实现的架构吗?

  • LMR33630-Q1宽输入电压降压转换器将在输出端添加低通滤波器以减少纹波。 您能帮助检查 LMR3352在1.8V 输入电压下的规格是否能满足 AWRL1432的规格吗?
  • tcan11623-Q1包括3.3V (70mA 最大值) LDO、可为 AWRL1432提供以在 TCAN 和 AWRL 之间进行通信。 您能帮助检查70mA max 是否足够吗?

Br、

吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我们 AWRL1432的应用是什么、以便我们能够将其分配给合适的支持团队

    谢谢!

    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    这种情况适用于 ADAS 应用的 SRR 雷达。

    Br、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jimmy -  

    要在 BOM 优化模式下使用该稳压器、集成商需要 利用  LMR33630-Q1 数据表 (第9.2.2节、从第19页开始)中关于工作 频率和纹波滤波选择的详细说明、以便符合 AWRL1432数据表中有关该主题的表格。 (下面提供)

    有关每个电压轨的峰值电流要求、请参阅第22页和第23页的 AWRL1432 DS、并排除  TCAN 部分提供的稳压器功能。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    实际上、我之前已经在 e2e 中提出了类似的问题、如下链接。 因为 我不知道在降压转换器输出端添加滤波器时可以减少多少纹波。 您对这种情况有什么想法吗? 或者我只能根据 tps628502选择降压解决方案、其中有一个成功的例子。

    (8) AWRL1432:噪声和纹波规格-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    Br、

    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米-  

    在 LMR33数据表的第21页中、在设计人员完成为开关选择正确 L 和 C 的步骤之后、在构建电路之前有一个用于计算纹波的公式、因此可以从头开始选择正确/至少良好的起始值、并将建立预期的 mVpp 电平以在构建后进行检查。  

      

    至于另一个职位,我也同意在这方面所说的一切。  

    另外、我 从产品页面进入了在线 WEBENCH。  

    此设计的频率为1.4MHz、纹波为3.49mV、恰好高于此工作频率。 这也会为您提供一个起点、您/他们可以在 DS 中使用公式来获取所需位置或选择其他拓扑、如另一篇文章中详细讨论的那样。  

    webench.ti.com/.../8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    链接似乎无法正常工作。 " webench.ti.com/.../8"

    感谢您提供的信息 Josh!  

    Br、

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吉米-  

    抱歉链接-此处是 LMR33630产品页面指向该链接的链接、请向下滚动至"打开设计"按钮

    https://www.ti.com/product/LMR33630#design-tools-simulation