主题中讨论的其他器件: LMR33630、 LMR33630-Q1、 TCAN11623-Q1、 TPS628502
大家好、
感谢您的支持。 您能帮助我评估 一下可以实现或不能实现的架构吗?
- LMR33630-Q1宽输入电压降压转换器将在输出端添加低通滤波器以减少纹波。 您能帮助检查 LMR3352在1.8V 输入电压下的规格是否能满足 AWRL1432的规格吗?
- tcan11623-Q1包括3.3V (70mA 最大值) LDO、可为 AWRL1432提供以在 TCAN 和 AWRL 之间进行通信。 您能帮助检查70mA max 是否足够吗?

Br、
吉米