请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWRL6432 您好
我们想使用 numOfChirpsAccum 来增强雷达 SNR、我们发现它确实可以增强 SNR、但我们不知道它是如何工作的。
该文档描述了"该字段指示在发送
DFE 中的 ADC 数据输出。 该功能可用于在不增加噪声信号数量的情况下提高
以便在 DSP/HW 加速器中进行处理。 启用此模式后、前端设备将发送
比处理层中的线性调频脉冲更多(因为在填充 ADC 缓冲器之前会累积)
但我们想知道如何"前端器件将发送 更多的线性调频脉冲比处理层 ",比我们可以知道什么副作用将有除了功耗