This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:frameCfg numOfChirpsAccum 参数

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1263216/awrl6432-framecfg-numofchirpsaccum-parameter

器件型号:AWRL6432

您好

  我们想使用 numOfChirpsAccum 来增强雷达 SNR、我们发现它确实可以增强 SNR、但我们不知道它是如何工作的。

 该文档描述了"该字段指示在发送
DFE 中的 ADC 数据输出。 该功能可用于在不增加噪声信号数量的情况下提高
以便在 DSP/HW 加速器中进行处理。 启用此模式后、前端设备将发送
比处理层中的线性调频脉冲更多(因为在填充 ADC 缓冲器之前会累积)

但我们想知道如何"前端器件将发送 更多的线性调频脉冲比处理层 ",比我们可以知道什么副作用将有除了功耗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该特性意味着在线性调频脉冲处理之前求取平均值。

    例如、假设我们在帧中配置64个线性调频脉冲、并累积4个线性调频脉冲。

    将被处理的线性调频脉冲将为64/4=16个线性调频脉冲。 但每个线性调频脉冲将是4个物理线性调频脉冲的平均值、

    谢谢!

    塞萨尔