主题中讨论的其他器件:IWR6843
您好~
我想使用 mmWave Studio 和2个雷达传感器的 DCA1000EVB 来检查2D 和1D FFT 数据。
但是、即使我更改了雷达传感器、数据也不会改变。
我们通过什么设置得到这个结果?
*毫米波设置
* EVB vs ROA(I Med)结果
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好~
通过参考以下 QA、我的控制器被设计为 DCA1000和数据接口的 DP[7:0]。
e2e.ti.com/.../awr6843-what-interface-do-iwr6843levm-and-dca1000-need
1. 我要在 mmWave Studio 的 DataConfig Data Path 中将 DCA1000 SW2.5的状态设置为 SW 配置、并将其设置为 DP。
但无法按如下所示进行选择。
如何更改数据路径?
2、如何使用 DP 接口而不是 LVDS 接口?
您好!
从您的日志来看,由于 FPGA 版本:2.8 [Record]行出现,您的 DCA1000似乎正在正常启动。 否则、 它会将问题与 DCA1000隔离。 您甚至正在正确地接收帧同步事件、但由于某种原因、它在记录步骤中超时。 您是否可以将 DCA1000开关设置为其在下图中的外观?
这是从我们在此处找到的最新 DCA1000指南中抓取的。
如果要将数据路径强制设置为不同的参数、可以通过更改可更改的其他设置之一(如数据包0)并查看"Output"选项卡的输出来找到相应的 LUA 命令。 mmWaveStudio 中的所有按钮本质上都是设置这些 LUA 命令的快捷方式/可视方式。 您选择不使用 LVDS 的任何原因是什么?
此致、
佩德霍姆
您好~
我没有应用 LVDS 的原因是因为我从 E2E 那里得到确认、仅 DP 是可以的。
(链接: e2e.ti.com/.../awr6843-what-interface-do-iwr6843levm-and-dca1000-need )
您是指通过在"输出"选项卡中键入命令来更改 DataPath?
*数据路径配置
*输出选项卡
[10:58:40][RadarAPI]:状态:通过
[10:58:46][RadarAPI]:ar1.DataPathConfig (513,1216644097、0)
[10:58:46][RadarAPI]:状态:通过
问)我应该在"?"中添加什么值? 以更改为 DP?
-ar1.DataPathConfig(?? ,??? ,??)
谢谢。
您好!
DP 引脚不能用于 LVDS 路径。 该时钟用于 HIL 接口。 我们对这种困惑感到遗憾。
此致、
佩德霍姆
您好!
有关 DMM 接口和 HIL 接口原始数据的文档、请访问以下网址:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/DMM-interface-V0.3.pdf
此致、
佩德霍姆
尊敬的 Junhee:
两个原理图之间的唯一区别是用于 DMM 数据的 DP 信号。 接口1和2均可用于使用 mmWave Studio 查看1D FFT 数据。
DMM 接口可用于直接馈送数字数据(绕过前端)。 这种情况的应用之一可能是 ADC 数据的"回放"以优化 DSP 算法。 用户需要将此数据与时钟一同馈入、并在(CMOS 电平)的并行 DMM 接口(也称为 EVM 中的 DP)引脚上启用信号。 数据修改模块(DMM)接口、用于在开发环境中仿真现场测试场景。
有关时序关系、您可以参阅数据表8.10.11部分"数据修改模块(DMM)"。 有关接口和编程的详细信息、请参阅 IWR6843 技术参考手册(第13章"ADC 缓冲器")。
原始 ADC 数据收集通过 LVDS 接口进行。 您能否更具体地说明查看的含义?
使用 DMM 接口、您可以将数据加载回器件、以便在开发环境中模拟现场测试场景。 您问题的答案是您可以 使用 mmWave Studio 捕获和查看1D FFT、同时使用这两种接口来支持 LVDS。
此致
安盖特
1.可以,您可以使用 图1中的界面通过 mmWave Studio 获取1D/2D FFT 结果。
2.这是设备数据表。
IWR6843、IWR6443单芯片60GHz 至64GHz 毫米波传感器数据表(修订版 E)(TI.com) -第 8.10.11节
AWR6443、AWR6843单芯片60GHz 至64GHz 毫米波传感器数据表(修订版 D)(TI.com) -第7.10.11节