This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:为什么 mmWave Studio 结果不会发生变化?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1244550/awr6843-why-doesn-t-the-mmwave-studio-result-change

器件型号:AWR6843
主题中讨论的其他器件:IWR6843

您好~

我想使用 mmWave Studio 和2个雷达传感器的 DCA1000EVB 来检查2D 和1D FFT 数据。

但是、即使我更改了雷达传感器、数据也不会改变。

我们通过什么设置得到这个结果?

*毫米波设置

* EVB vs ROA(I Med)结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    您能否确认:您正在使用 Radar Studio 来捕获原始 ADC 数据、并在两个雷达上重复此过程、可以观察到类似的结果。  您有一个问题、为什么您会在使用两个不同的雷达 EVM 时看到相同的1D/2D FFT 结果?

    如果是、您可以1)检查 ADC 原始数据;2)在测试第二个雷达时是否可以稍微改变环境?

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、zigang Yang~

    ADC 原始数据如下所示。

    我认为没有数据。

    如何获得正常数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 当您没有得到任何数据时、mmWaveStudio 的"Output"选项卡中是否存在错误? 可能是类似"无 LVDS 数据"的东西。 如果在发生这种情况时、您可以向我发送 Output (输出)选项卡的日志、它将帮助我进行调试。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~  

    通过参考以下 QA、我的控制器被设计为 DCA1000和数据接口的 DP[7:0]。

    e2e.ti.com/.../awr6843-what-interface-do-iwr6843levm-and-dca1000-need

    1. 我要在 mmWave Studio 的 DataConfig Data Path 中将 DCA1000 SW2.5的状态设置为 SW 配置、并将其设置为 DP。
       但无法按如下所示进行选择。

      
       如何更改数据路径?

    2、如何使用 DP 接口而不是 LVDS 接口?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从您的日志来看,由于  FPGA 版本:2.8 [Record]行出现,您的 DCA1000似乎正在正常启动。 否则、 它会将问题与 DCA1000隔离。 您甚至正在正确地接收帧同步事件、但由于某种原因、它在记录步骤中超时。 您是否可以将 DCA1000开关设置为其在下图中的外观?

    这是从我们在此处找到的最新 DCA1000指南中抓取的。  

    https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.10.00.13&node=A__AGTrhNYW8jE6cMxbovlfaA__radar_toolbox__1AslXXD__1.10.00.13

    如果要将数据路径强制设置为不同的参数、可以通过更改可更改的其他设置之一(如数据包0)并查看"Output"选项卡的输出来找到相应的 LUA 命令。 mmWaveStudio 中的所有按钮本质上都是设置这些 LUA 命令的快捷方式/可视方式。 您选择不使用 LVDS 的任何原因是什么?

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

     我没有应用 LVDS 的原因是因为我从 E2E 那里得到确认、仅 DP 是可以的。
     (链接: e2e.ti.com/.../awr6843-what-interface-do-iwr6843levm-and-dca1000-need )

    您是指通过在"输出"选项卡中键入命令来更改 DataPath?

     *数据路径配置

    *输出选项卡   

      [10:58:40][RadarAPI]:状态:通过
      [10:58:46][RadarAPI]:ar1.DataPathConfig (513,1216644097、0)   
      [10:58:46][RadarAPI]:状态:通过

    问)我应该在"?"中添加什么值? 以更改为 DP?

       -ar1.DataPathConfig(?? ,??? ,??)

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    给我更多的时间来继续为您研究这个问题。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/839580/iwr6843isk-hil-documentation-demo-for-iwr6843?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HIL

    DP 引脚不能用于 LVDS 路径。 该时钟用于 HIL 接口。 我们对这种困惑感到遗憾。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    1.当我尝试使用 DCM1000检查1D/2D FFT 时、只需要 LVDS 接口、对吧? (无需 DMM)

    2.能否使用 DMM 接口直接获取 ADC 原始数据?

    3.请提供 HIL 界面的文档链接。

    请尽快答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关 DMM 接口和 HIL 接口原始数据的文档、请访问以下网址:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/1023/DMM-interface-V0.3.pdf

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Pedrhom Nafisi~è re

    问题1: 以下哪个图片是使用 mmWave Studio 查看1D FFT 的界面?

       (J1连接器是 IWQ6843LEVM 电路)

    1)                                            

    2)

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我对此进行探究以确认

    此致。

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~ Pedrohom Nafisi

    我何时可以回复上述查询?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Junhee:

    两个原理图之间的唯一区别是用于 DMM 数据的 DP 信号。 接口1和2均可用于使用 mmWave Studio 查看1D FFT 数据。

    • DMM 接口可用于直接馈送数字数据(绕过前端)。 这种情况的应用之一可能是 ADC 数据的"回放"以优化 DSP 算法。 用户需要将此数据与时钟一同馈入、并在(CMOS 电平)的并行 DMM 接口(也称为 EVM 中的 DP)引脚上启用信号。  数据修改模块(DMM)接口、用于在开发环境中仿真现场测试场景。

      有关时序关系、您可以参阅数据表8.10.11部分"数据修改模块(DMM)"。 有关接口和编程的详细信息、请参阅 IWR6843 技术参考手册(第13章"ADC 缓冲器")。

    原始 ADC 数据收集通过 LVDS 接口进行。 您能否更具体地说明查看的含义?

    使用 DMM 接口、您可以将数据加载回器件、以便在开发环境中模拟现场测试场景。 您问题的答案是您可以 使用 mmWave Studio 捕获和查看1D FFT、同时使用这两种接口来支持 LVDS。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好~

    1.我询问是否可以仅通过 DMM 接口使用 mmWave Studio 获得以下1D/2D FFT 结果。

    但是、有人告诉我、仅使用 DMM 接口是无法实现的。

    总之、您的意思是必须应用图1中的接口才能使用 mmWave Studio 获取1D/2D FFT 结果?

    2、 我应该参考哪一个文件(第8.10.11节) ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.可以,您可以使用 图1中的界面通过 mmWave Studio 获取1D/2D FFT 结果。

    2.这是设备数据表。  

    IWR6843、IWR6443单芯片60GHz 至64GHz 毫米波传感器数据表(修订版 E)(TI.com) -第 8.10.11节

    AWR6443、AWR6843单芯片60GHz 至64GHz 毫米波传感器数据表(修订版 D)(TI.com) -第7.10.11节