主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOST、AWR1843
尊敬的成员:
我当时正在为 AWR1843芯片校准雷达。 但当我将 AWR1843Boost EVM 连接到 DCA1000时。 因此它不会读取 DCA1000的固件版本。 命令始终会超时。
DCA1000上的所有 LED 始终亮起。 我想固件可能是个问题。
我得到了钻石编程器,并尝试重新刷板。 提供的步骤对硬件进行编程。
已成功运行闪存擦除命令。
但是在对闪存芯片编程时。 IT 响应
"错误-编程失败。
IDCode 正在检查...
错误-验证错误。。。当处理函数时:'CHECK_ID'
错误-操作:不成功。
"
或
"INFO - Check configuration setup: start.
器件#1 LFE5UM-85F:从旁路寄存器移出"1"而非"0"。
错误-检查配置设置:不成功。
错误-编程失败。
"
这2个误差中的一个。
请帮我解决问题并使其正常工作。
或者、我是否有其他方法可以针对 AWR1843校准雷达。 不使用 DCA1000。
此致
库纳尔