This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DCA1000EVM:DCA1000不工作

Guru**** 2541480 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1249188/dca1000evm-dca1000-not-working

器件型号:DCA1000EVM
主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOST、AWR1843

尊敬的成员:

我当时正在为 AWR1843芯片校准雷达。 但当我将 AWR1843Boost EVM 连接到 DCA1000时。 因此它不会读取 DCA1000的固件版本。 命令始终会超时。

DCA1000上的所有 LED 始终亮起。 我想固件可能是个问题。

我得到了钻石编程器,并尝试重新刷板。 提供的步骤对硬件进行编程。

已成功运行闪存擦除命令。

但是在对闪存芯片编程时。 IT 响应

"错误-编程失败。

IDCode 正在检查...

错误-验证错误。。。当处理函数时:'CHECK_ID'

错误-操作:不成功。

"

"INFO - Check configuration setup: start.

器件#1 LFE5UM-85F:从旁路寄存器移出"1"而非"0"。

错误-检查配置设置:不成功。

错误-编程失败。

"

这2个误差中的一个。

请帮我解决问题并使其正常工作。

或者、我是否有其他方法可以针对 AWR1843校准雷达。 不使用 DCA1000。

此致

库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任何更新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal -  

    很抱歉耽误您的时间-我们将看一下、并在一天内与您联系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供有关如何连接电路板的详细信息? 您是否按照 DCA1000培训视频中的步骤正确设置您的 IP 地址?

    https://www.ti.com/video/5827389052001

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aozer:

    此视频链接显示"access denied"。

    但是、我确实按照了中提到的配置过程

    https://www.ti.com/lit/ug/spruij4a/spruij4a.pdf?ts = 1689315304647&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDCA1000EVM

    我无法通过以太网使用 DCA1000进行连接设置。

    -尝试更改防火墙设置

    -电源循环

    没有效果。

    然后在论坛上找到了一条建议、需要对 FPGA 进行重新编程。

    按照同一文档中提到的编程流程获取 CHECK ID 和 BYPASS 寄存器错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    尝试在通话中完成刷写过程可能会更容易。 CST 星期四下午3点有空吗?

    您还可以发送一些有关您的设置以及如何连接电路板的照片吗?

    要访问该链接、您需要确保已登录 TI.com 帐户。

    此致、

    艾达里安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    感谢您的支持。 我来自印度、下午3点的 CST 转换至凌晨1:30、这已经太晚了。 如果可能、我们可以在 CST 下午1:30完成此操作。

    我得到了访问的视频,我也是按照同样的教程从 youtube。

    此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    今天、我向朋友发送了 WebEx 链接来开会的申请、但是您没有加入。 您是否可以接受朋友的请求并建议其他时间有效?

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    很抱歉给您带来不便。 我对时区转换和接下来的哪一天感到困惑。

    我们可以在7月31日星期一上午7:30左右订购该套件吗?

    此致

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kunal -  

    由于这是直流的、因此关闭此帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    根据离线调试、该电路板似乎有一些故障行为、应返回进行更换。 如果返回需要、您可以提供指向此主题的链接。

    请使用以下链接启动退货。 假设此产品是从授权经销商或 TI store 购买的、则可以使用 CPR 链接。

    https://www.ti.com/support-quality/additional-information/customer-returns.html

    此致、

    艾达里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adrian:

    更换请求已被拒绝。 所提到的原因是"没有为 EVM 提供故障分析"。 请告诉我需要哪种分析。

    此外、我们尚未使用 EVM、因为该项目被延迟、现在当项目恢复并尝试使用它时、它无法正常工作。

    谢谢。此致、

    库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal -  

    请联系  有关此主题的 TI 客户支持、他们会为退货流程提供支持。  

    该链接将为您提供各种通信选项、包括您所在时区的实时支持。  

    正在关闭此帖子。