This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV425:差分梯度磁场测量电路:常见磁场电压公式存在问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV425

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1260297/drv425-differential-gradient-field-measurement-circuit-problem-with-equation-for-common-magnetic-field-voltage

器件型号:DRV425

您好!

我目前正在使用数据表第27页显示的差分梯度场测量电路来设计 DRV425的汇流条应用。

例如、我的应用具有 I1 = 5、734 mA 和 I2 =-2、074 mA 的补偿电流。 我选择85欧姆的 R1和 R2电阻器、而 R3选择80欧姆。 我使用"汇流条工作原理"文档第22页的公式4计算出 R1和 R2两端的电压、得到的结果为1327V。 我还使用我的值在 tina ti 中进行了一个小的仿真、其中我测量了一半的电压。 如果我用 V_CM =(I1*R1)-(I2*R2)计算电压,我得到的结果与在模拟中的结果相同。

我是不是犯错误了?方程式是否错了?

提前感谢您!

此致  

阿尔宾

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Albin、

    公式不正确。  感谢您指出这一点。  应该是  

    Unknown 说:
    V_CM =(I1*R1)-(I2*R2)[/报价]

    我将更新此文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您的快速回答!