This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我目前正在使用数据表第27页显示的差分梯度场测量电路来设计 DRV425的汇流条应用。
例如、我的应用具有 I1 = 5、734 mA 和 I2 =-2、074 mA 的补偿电流。 我选择85欧姆的 R1和 R2电阻器、而 R3选择80欧姆。 我使用"汇流条工作原理"文档第22页的公式4计算出 R1和 R2两端的电压、得到的结果为1327V。 我还使用我的值在 tina ti 中进行了一个小的仿真、其中我测量了一半的电压。 如果我用 V_CM =(I1*R1)-(I2*R2)计算电压,我得到的结果与在模拟中的结果相同。
我是不是犯错误了?方程式是否错了?
提前感谢您!
此致
阿尔宾