This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-SDK:关于 AoA DPU 中方位角热图的两个问题

Guru**** 2545130 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1258417/mmwave-sdk-two-questions-regarding-azimuth-heatmap-in-aoa-dpu

器件型号:MMWAVE-SDK

在/mmWave_sdk_03_06_00_00-LTS /packages/ti/datapath/DPC/DPU/aproc/docs/doxygen/html/index.html 中、显示为:

"除了 AoA 估算之外、该 DPU 还生成用于计算方位角热图(例如用于可视化目的)的数据、 该数据是每个距离单元的相位补偿多普勒箱0 (静态物体)输出的2D FFT 。 下图描述了方位角热图可视化的数据生成。"

问题1: 从上图中可以看出、似乎对所有距离单元进行了2D FFT 处理。  是否已经在多普勒 DPU 中完成了相同的"2D FFT"过程?

问题2:  在"方位角热图准备"部分(如下图所示)中、可选择性地启用"静态干扰消除"。 但由于 方位角热图仅考虑 多普勒单元0 (静态物体)、 如果 启用了"静态干扰消除"、结果 热图是否为空 (无物体)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题2:  在"方位角热图准备"部分(如下图所示)中、可选择性地启用"静态干扰消除"。 但由于 方位角热图仅考虑 多普勒单元0 (静态物体)、 如果 启用了"静态干扰消除"、结果 热图是否为空 (无物体)?

    [/报价]

    当您在软件中设置它时、是否会发生这种情况?

    此致!

    纳特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我  还没有开发套件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuan:

    我现在要调查。 期待 EOD 星期一的回答。

    此致!

    纳特