尊敬的 MMWAVE-SDK 专家:
在 AoA DPU 中、2D FFT 与多普勒 DPU 中的2D FFT 是否相同?
如果是、为什么不重复使用而不重新计算?

谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 MMWAVE-SDK 专家:
在 AoA DPU 中、2D FFT 与多普勒 DPU 中的2D FFT 是否相同?
如果是、为什么不重复使用而不重新计算?

谢谢你。
不是信号处理链中间的"2D 角度 FFT"、而 是在信号处理链的最开始阶段使用"2D FFT"。
在文档中、内容为:
"2D FFT 被计算、FFT 的输出具有类型为 cmplx32Reim_t 的 numDopplerBins 样本。 CFAR 检测列表确定应存储哪个多普勒箱、将丢弃其他箱。"
此外、输入数据仅为需要进行多普勒 FFT 处理的"1D FFT 雷达立方体"。
据我所知、 信息流是1D-FFT => 2D-FFT =>角度、角度 处理只需要来自2D-FFT 的信息。 和、 我计划存储2D-FFT 而不是1D-FFT、以减少计算时间。 (我知道2D-FFT 是浮点型、1D-FFT 是 int16、因此存储器大小会加倍、这很好。)
请 特别建议、 角度处理需要什么信息、这些信息是2D-FFT 中未捕获但仅可在1D-FFT 中找到的? 我需要在1D-FFT 被2D-FFT 替换之前准确地确定该信息。
这可能是一个棘手的问题、但答案对我来说非常重要。
谢谢你。