This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:为什么在角度小于40度的情况下、非波束控制和波束误差最大距离相同?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843, AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1248501/awr1843-why-the-max-range-non-beamsteering-and-beamsterring-is-the-same-while-angle-less-than-40-degrees

器件型号:AWR1843

为什么非波束控制和波束误差最大距离相同、而角度小于40度?

我们查看了设计指南"角雷达波束控制参考设计"、 当角度小于40度时、最大距离非波束控制和波束误差的测试结果相同。

https://www.ti.com/lit/ug/tiduev0/tiduev0.pdf?ts = 1689312359294&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

如果非波束控制模式是使用 TDM 的 MIMO 模式、则具有与波束控制模式相同的检测能力毫无意义。

由于我无法从 TI Resource Explorer 中通过 Automotive Toolbox 找到该演示、因此我想知道非波束控制的配置文件设置。

https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=VLyFKFf__3.2.0&a=VLyFKFf__4.0.0&node=A__AHImI8gIT9rka73eMxmrrw__com.ti.mmwave_automotive_toolbox__AocYeEd__LATEST

我想这不是 TDM (AWR1843 EVK)的 MIMO 模式、它应该同时传输 TX1和 TX2与 TX3、以获得更长的检测范围。

但 HFOV 应通过同时发射 TX1、TX2和 TX3来缩小、因此+-40度与波束控制模式保持相同的距离检测、这没有意义。

为了澄清问题、您能帮助我获取更多信息吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您联系德州仪器。 高达+-40度、天线具有良好的增益、因此光束转向和非光束转向范围之间没有差异。 我将在下周早些时候为您提供所要求的信息。  

    谢谢。

    E. Shareef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关此主题的其他支持、请参阅以下评估:

    dev.ti.com/.../node

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ehtesham:

    请查阅该文档、我想它是

    "第一个配置(MRR)使用 TX 波束形成、所有3个 TX 同时传输。"

    用于非波束控制。

    我对吗? 如果是、我们仿真 HFOV、大约为34度@-6dB。

    因此、对于"高达+-40度、天线具有良好的增益"、这样可以吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我发送的示例中、 波束控制配置如下:

    • 最大角度= 60度
    • 最小角度=-60度
    • 角度步长= 20度
    • 射束按如下方式交替:
      • -60deg;-40deg;-20deg;0deg;20deg; 40度;60度;

    广义地说、两个运行模式是:

    • MRR:利用使用 BPM 的同步传输。  
    • USRR:使用使用通过 TDMA 的交替传输。  

    希望这对您有所帮助。

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。

    我了解 MRR 和 USRR 的波束控制配置、非波束控制模式如何?

    它是3 TX 与0相同时发射吗?

    此外、AWR1843还支持 BPM (二进制相位调制)模式?

    https://www.ti.com/lit/an/swra554a/swra554a.pdf

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AWR1843B 不支持 BPM。  所有 TI 器件都应支持 BPM。 在 BPM 期间、 TX 阶段为0º μ s 或180º μ s。  

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ehtesham。

    了解 AWR1843上支持的 BPM。

    让我们回到问题本身。

    为什么非波束控制和波束误差最大距离相同、而角度小于40度?

    非波束控制:BMP 模式(3 TX 与相位0/180同时传输)

    波束控制:(使用移相器同时传输3 TX)

    假设非波束控制的 HFOV 约为24度@-6dB,我想知道为什么"非波束控制和波束误差的最大范围相同,而角度小于40度?"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否详细说明一下如何得出非波束控制的 HFOV 约为24度的结论?

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将关闭该主题、您仍然可以发布更新、如果需要、我们可以重新打开。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了回复。

    Ehtesham,

    我们以-6dBm 的远光峰值功率检查 HFOV、大约为24度。

    (通过 HFSS...等仿真工具)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有许多因素可能会影响您 在 HFSS 中进行的仿真。 在对 AWR1843BOOST 进行测试期间、TI 可以确认3dB 波束宽度约为±28度。

    回到您的问题、我猜测由于 在+-28至+-40度之间进行转向、主波瓣的增益曲线未出现。  我在 确认过程 波束控制情况的最大范围为+-28至+-40度。  

    即 Sharef

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Ehtesham。

    等待更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kuowei、

    此表中列出的数字正确无误。 您将在1843BOOST EVM 上看到这些数字。 我们确实预计波束控制在40度时的覆盖范围会更好、但不幸的是、情况并非如此。

    TI 的结论是、1843BOOST 天线不是波束控制的理想 选择、因为主波瓣会释放峰值增益。  

    谢谢。

    E. Shareef