This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何实时调试演示程序?

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1239753/awr1843boost-how-to-debug-demo-program-in-real-time

器件型号:AWR1843BOOST

您好!
我使用 CCS v12.1和雷达工具箱1.10.00.13
我正尝试在 AWR1843BOOST 上运行演示程序(中程雷达)
我想在演示 src 中中断/运行以进行调试。 但是、如果我在 DSP 或 ARM 操作时中断、程序将不会再次运行。
如何 实时调试演示代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关所有信息、请参阅 SDK 用户指南的"CCS 实时应用调试"部分。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pradipta。
    我已经检查了文档。 在演示软件中设置断点并再次运行、软件停止。
    我想知道我应该在 SW 中更改什么。
    您是否可以尝试在演示软件(中程雷达)上中断/运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您只需刷写预生成的二进制文件还是刷写 CCS 调试.appimage 文件。 请提供此详细信息。 如果您没有刷写调试映像、请按照 MRR 用户指南进行刷写。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将 EVM 连接到 CCS 调试并加载了图像文件。

    我曾提及此链接。(dev.ti.com/.../node)

    然后我尝试在调试模式下中断并运行、程序不会再次运行。

    您可以 在板上运行 MRR 软件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在工作台上对此进行内部检查、并在检查后向您提供更新。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们已经在结束时运行了该实验、并且我们能够在结束时暂停并运行代码。  

    您能否提供所面临错误的屏幕截图? 此外、您能否提供您遵循的步骤顺序?

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的努力。

    我的序列是

     ‘m"仿真距离雷达"工程(C:\ti\radar_toolbox_1_00_01_07\source\ti\examples\adas\medium_range_radar)

    2. DSS 和 MSS 重建

    3. 启动目标配置(使用 AWR1843BOOST)

    4. 连接 C674x、cortex_R4_0

    5. 将.xe674文件加载到 C674x 中

    6. 对 C674x 和 cortex_R4_0进行分组

    7. 为 C674x 启用器件实时模式

    8.运行组

    9. 运行 MRVisualizer (C:\ti\radar_toolbox_1_00_01_07\tools\visualizers\mr_GUI)并检查雷达输出的对象

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    然后、

    例1> 在1727行设置断点后(fastChirpVelIdx =(int16_t) obj->cfar…) 文件中配置雷达传感器并再次运行、但雷达无法更新 MRRVisualizer 中的对象。

    例2>我随时暂停 C674x 并再次运行后、将发生如下所示的运行时错误。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您能否一次性检查项目文件中可用的预生成二进制文件的刷写情况。 我们已经与他们进行了检查、没有遇到任何问题。  

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pradipta,

    我再次尝试下载项目文件、但问题是一样的。

    您能否检查我附加的项目文件映像?

    如果它运行良好、您能否提供我提到的两个制动点处的止动位置的屏幕截图?

    谢谢。

    e2e.ti.com/.../AWR1843_5F00_mrr_5F00_image.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我尝试一下您的要求、并在下周之前提供我的观察结果。

    谢谢。

    Pradipta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我们在工作台上执行了您提供的序列。 我们使用了适用于 AWR1843BOOST (3.6)的最新 SDK 版本、最新雷达工具箱中的文件。  

    雷达学院(TI.com)

    以下是我们的观察结果。

    例1: 如果为组启用了全局断点、则问题已解决。 对象在 MRRVisualizer 中进行更新。  

    断点需要是全局的、否则一个内核暂停而另一个内核仍在工作、这将中断器件内核之间的同步。  

    使用全局断点。

    情形2:启用全局断点后、出现运行时错误、但不是全部。 有时它工作正常、没有任何错误。 它基于我们暂停的时间。

    有时、随机暂停内核不起作用、因为这段代码是为特定实验编写的、不考虑从调试器随机暂停的情况。  

    谢谢。

    Pradipta.