This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我使用 CCS v12.1和雷达工具箱1.10.00.13
我正尝试在 AWR1843BOOST 上运行演示程序(中程雷达)
我想在演示 src 中中断/运行以进行调试。 但是、如果我在 DSP 或 ARM 操作时中断、程序将不会再次运行。
如何 实时调试演示代码?
您好!
我将 EVM 连接到 CCS 调试并加载了图像文件。
我曾提及此链接。(dev.ti.com/.../node)
然后我尝试在调试模式下中断并运行、程序不会再次运行。
您可以 在板上运行 MRR 软件吗?
您好!
感谢您的努力。
我的序列是
‘m"仿真距离雷达"工程(C:\ti\radar_toolbox_1_00_01_07\source\ti\examples\adas\medium_range_radar)
2. DSS 和 MSS 重建
3. 启动目标配置(使用 AWR1843BOOST)
4. 连接 C674x、cortex_R4_0
5. 将.xe674文件加载到 C674x 中
6. 对 C674x 和 cortex_R4_0进行分组
7. 为 C674x 启用器件实时模式
8.运行组
9. 运行 MRVisualizer (C:\ti\radar_toolbox_1_00_01_07\tools\visualizers\mr_GUI)并检查雷达输出的对象
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
然后、
例1> 在1727行设置断点后(fastChirpVelIdx =(int16_t) obj->cfar…) 文件中配置雷达传感器并再次运行、但雷达无法更新 MRRVisualizer 中的对象。
例2>我随时暂停 C674x 并再次运行后、将发生如下所示的运行时错误。
谢谢。
您好、John:
您能否一次性检查项目文件中可用的预生成二进制文件的刷写情况。 我们已经与他们进行了检查、没有遇到任何问题。
谢谢。
Pradipta.
您好 Pradipta,
我再次尝试下载项目文件、但问题是一样的。
您能否检查我附加的项目文件映像?
如果它运行良好、您能否提供我提到的两个制动点处的止动位置的屏幕截图?
谢谢。
您好!
让我尝试一下您的要求、并在下周之前提供我的观察结果。
谢谢。
Pradipta.
您好、John:
我们在工作台上执行了您提供的序列。 我们使用了适用于 AWR1843BOOST (3.6)的最新 SDK 版本、最新雷达工具箱中的文件。
以下是我们的观察结果。
例1: 如果为组启用了全局断点、则问题已解决。 对象在 MRRVisualizer 中进行更新。
断点需要是全局的、否则一个内核暂停而另一个内核仍在工作、这将中断器件内核之间的同步。
使用全局断点。
情形2:启用全局断点后、出现运行时错误、但不是全部。 有时它工作正常、没有任何错误。 它基于我们暂停的时间。
有时、随机暂停内核不起作用、因为这段代码是为特定实验编写的、不考虑从调试器随机暂停的情况。
谢谢。
Pradipta.