This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMCS1101:需要 TMCS1101的 UL 外壳材料规格

Guru**** 1791630 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1254518/tmcs1101-need-ul-casing-material-spec-for-tmcs1101

器件型号:TMCS1101

我们的产品通过了 UL 认证61010-1。  UL 规定、对于我们的增强型隔离情况、我们需要在 TMCS 器件上实现5mm 的爬电距离、但如果外壳是 CTI > 400的材料组 II (数据表中规定)、则爬电距离限制仅为3.2mm、该器件实际上满足该限制。  但是、UL 不接受数据表中规定4mm 爬电距离和 CTI 规格的 TI 数据 、除非他们可以确认此器件上的外壳材料经过 UL 认证、他们声明此器件的 UL 报告中未包含此内容。  TI 能否提供外壳材料的规格、说明其内容以及证明其通过了 UL 认证?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward,  

    我需要向我们的系统团队核实这一点、但我的联系人今天不在办公室。 明天,一旦有机会与他交谈,看看是否有这方面的资料,我就会采取后续行动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否向您的联系人咨询以获得此材料规格...谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward,

    我只是想轻触一下基站。 我已与系统团队沟通、该团队实际上正在与 UL 进行接洽、以准确了解此处的需求。 他正在等待他们的答复,然后我应该在这里得到一些答复。 感谢您在此过程中的耐心等待!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward,

    您能否在此处分享他们确切声称为"材料组2"的内容? 我的系统联系人回来并交流了消息、报告中清楚显示该器件通过了 PD2:

    我假设他们在谈论其他事情吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我可以与您分享、但不能在公共论坛上分享...我如何向您发送直接消息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward,

    我给你发送了一个朋友的请求,我将把我的电子邮件脱机发送给你。