当我运行毫米波演示可视化工具时、它会强制我选择出错的固件3.5:
目标报告的 SKD 输入版本= 3.6与3.5不匹配。
我下载了 SDK 并使用以下内容刷写了模块:
C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS;packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\xwr68xx_mmw_demo.bin
但我仍然获得相同的误差。
我想将此模块更新为3.6以尝试解决一些问题。
在哪里可以找到版本3.6固件?
我正在运行的演示可视化工具
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我运行毫米波演示可视化工具时、它会强制我选择出错的固件3.5:
目标报告的 SKD 输入版本= 3.6与3.5不匹配。
我下载了 SDK 并使用以下内容刷写了模块:
C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS;packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\xwr68xx_mmw_demo.bin
但我仍然获得相同的误差。
我想将此模块更新为3.6以尝试解决一些问题。
在哪里可以找到版本3.6固件?
我正在运行的演示可视化工具
您好!
根据加载可视化工具时的消息:
此版本的应用程序与 mmWave SDK 版本3.5、3.4、3.3、3.2.x 和3.1.x 兼容。
我强烈建议使用位于雷达工具箱中的工业可视化工具: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AP5GcU3TNQear.Zm3pCcTA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST
此致
时间
我读到、page...it 提到:
导航至 <RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\tools\visualizers\Industrial_Visualizer
I clicked on every link until it circled back around...even Googled "radar toolbox download" which led to a page which led to this one...
I installed several SDK and toolboxes...none seem to be the Radar Toolbox.
Is there a direct link to the download for the package that contains the 'Industrial Visualizer' to which you refer?
I visited this page:
小型障碍物检测用户指南
它还引用了 \radar_toolbox_ \tools\Visualizer\Industrial_visualizer
但是...
该页面仅可下载:
TI 毫米波 SDK 3.5.0.4链接到最新的毫米波 SDK。
I already installed that SDK and it did not install the 'Industrial Visualizer'.
您好!
在此处的雷达工具箱页面上: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AE6BJ0XgUrkz8nOyewX3ig__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST
您可以单击3个点、然后将工具箱下载到

对于更多上下文、工具箱包含利用 SDK 的资源。 其中包括我们的评估模块、示例项目、实验、软件文档以及您正在查找的可视化工具的概述。
此致、
时间