This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:最新固件版本3.6的位置

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1255127/iwr6843aopevm-where-is-latest-firmware-version-3-6

器件型号:IWR6843AOPEVM

当我运行毫米波演示可视化工具时、它会强制我选择出错的固件3.5:

    目标报告的 SKD 输入版本= 3.6与3.5不匹配。

我下载了 SDK 并使用以下内容刷写了模块:

    C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS;packages\ti\demo\xwr68xx\mmw\xwr68xx_mmw_demo.bin

但我仍然获得相同的误差。

我想将此模块更新为3.6以尝试解决一些问题。

在哪里可以找到版本3.6固件?

我正在运行的演示可视化工具

dev.ti.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据加载可视化工具时的消息:

    此版本的应用程序与 mmWave SDK 版本3.5、3.4、3.3、3.2.x 和3.1.x 兼容。

    我强烈建议使用位于雷达工具箱中的工业可视化工具: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AP5GcU3TNQear.Zm3pCcTA__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 

    此致

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我读到、page...it 提到:   

       导航至  <RADAR_TOOLBOX_INSTALL_DIR>\tools\visualizers\Industrial_Visualizer

    I clicked on every link until it circled back around...even Googled "radar toolbox download" which led to a page which led to this one...

    I installed several SDK and toolboxes...none seem to be the Radar Toolbox.

    Is there a direct link to the download for the package that contains the 'Industrial Visualizer' to which you refer?

    I visited this page:

    小型障碍物检测用户指南

    dev.ti.com/.../node

    它还引用了  \radar_toolbox_ \tools\Visualizer\Industrial_visualizer

    但是...

    该页面仅可下载:

    TI 毫米波 SDK 3.5.0.4链接到最新的毫米波 SDK。

     

    I already installed that SDK and it did not install the 'Industrial Visualizer'.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在此处的雷达工具箱页面上: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AE6BJ0XgUrkz8nOyewX3ig__radar_toolbox__1AslXXD__LATEST 

    您可以单击3个点、然后将工具箱下载到

    对于更多上下文、工具箱包含利用 SDK 的资源。 其中包括我们的评估模块、示例项目、实验、软件文档以及您正在查找的可视化工具的概述。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的...好的...点不会出现、直到您将鼠标悬停在文本上、所以我永远不会、永远会发现...

    我将测试一下这个下载一点,然后检查'解决'...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您在运行可视化工具时遇到任何问题、请告知我们。

    如果您遇到任何其他问题、请打开另一个线程!

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...会的。