This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE3010:AFE3010 -相对于线路电压的跳闸电流变化

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE3010
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363756/afe3010-afe3010---trip-current-variation-with-respect-to-line-volatge

器件型号:AFE3010

您好!

我们为 EV 充电器产品设计了 GFCI 电路、交流电源输入 t 为208/240VAC 60Hz [L1至 L2]美国区域。

我们已将跳闸电流值设置为-20mA &。我们一直面临跳闸电流在电源电压变化时不稳定的问题。 当交流电压发生变化时、跳变电流会不断变化。

示例:跳闸电流设置为18mA 240VAC 在14mA 208VAC 处跳闸。  

以下是一些问题、

1.芯片能在208至240VAC 60Hz 下工作吗? 数据表中提到了它 支持120V/60Hz 或220V/50Hz 系统。

2.芯片可以在20Vdc 电源[VDD1 & VDD2]上工作吗? 而不是先用交流电再用桥式整流器供电? 我们尝试使用20Vdc 电源为其供电、但自检失败。

3. VTH:1-4的电压是多少?

4.由于系统在 L1至 L2 208/240VAC 上工作,在 L2上加上限流电阻[R177],电路就会失效。 L2线路上是否不需要电流限制电阻器?

下面是我们的原理图、我们一直致力于调整负载电阻器和跳闸电流值[R181和 R182]。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    我没有看到这个问题。

    1.芯片确实可以在这个范围内工作。

    VDD 引脚可通过单独的直流20V 电源供电、但您需要确保它可以实现适当的上电时间。 此外、通过这种方法、您不需要太多或任何限流电阻器。

    3.我假设您是指四个内部比较器的阈值电压。  

    Vth high4 4.80
    Vth high3 3.85
    Vth high2 2.95
    Vth high1 2.75
    参考设计 2.50
    Vth high1 2.25
    Vth high2 2.05
    Vth high3 1.10
    Vth high4 0.20

    4. L2不需要限流电阻器、实际上、它的存在可能会导致二极管检测自检出现问题。 我需要进一步研究这一点。

    如何测量14mA 跳闸水平? 检测到行程电流后、是否看到警报闪烁? 您能否以小幅度增量缓慢增大故障电流、并等待至少5秒以确保器件未通过自检?

    20X 电源的上电时间是多少?

    L1/L2、SCR、VDD 和 OUT 的任何示波器截图都将很有帮助。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如何衡量14mA 跳闸水平?

    我们已将万用表串联在与保护性接地相连的负载和电位计的 L1之间。 我们通过电位器降低负载与 PE 的 L1之间的电阻、从而将电流泄漏到地球。

    2.在检测到行程电流后,是否看到报警闪烁?

    我们仅在自检期间看到警报 LED 指示灯。 在实际的电流泄漏仿真测试[现场场景]中、我们一收到 SCR 中断、就关闭芯片的20V 电源。 这是由测试用例导致的-多跳闸/连续泄漏电流。  

    下面是序列、

    对于自检、

    打开电源到芯片-->等待400ms -->执行自检--> SCR 触发/Alarm LED 闪烁。

    对于实际的电流泄漏仿真测试、

    打开源到芯片的电源-->等待400ms -->执行自检--> SCR 触发/Alarm LED 闪烁-->打开负载-->通过电位器降低负载 L1与接地之间的电阻[直到17.5mA 阈值]--> SCR 触发-->关闭电源到芯片[一旦 SCR 中断被触发]-->打开电源-->打开电源- -> 17.5mA 泄漏仍然存在[这里我们不进行自检]--> SCR 触发-->连续泄漏-->电源回收系统/从车辆上拔下插头。

    3. 20X 电源的上电时间是多少?

    自检期间、我们在上电后等待400ms 进行自检。  

    4. L1/L2、SCR、VDD 和 OUT 的任何示波器截图都将很有用。

    我们目前没有用于测量高电压的隔离式探针、我们会做这些并与您分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    A.您如何执行自检?

    b.当您执行成功的自检时、警报是否只闪烁一次、还是保持闪烁0.5Hz?

    c.为何在上电后400ms 执行自检? 上电后、器件会自动执行此60个周期(1秒)。

    D.只是为了确认一下、您确实有一个稳定的系统? 稳定的系统是指您为 AFE3010上电、1秒后、您会看到警报 LED 仅闪烁一次、至少1分钟不会再次闪烁? 这时应该不会发生泄漏、也不会使用 PTT/SW_OPEN 进行外部自检)。

    e.您能否重复测试、但在触发 SCR 后不要断开 VDD 电源? 我只是想知道警报在此之后是否会持续闪烁、甚至可以排除一些自检故障、这会使其看起来像是过早的接地故障跳闸。

    可能是线路降至208VAC 时、VDD 无法接收到足够的电源电流的问题。 为了对此进行测试,我建议减小 R172、R173和 R176,以便使总 RC 时间常数(R172+R173||R176)*3.3uF 至少小于0.08。 该 Ω 的良好值小于0.065、以便为 UL943实现足够快的跳闸时间(<~25ms)、在上电时所需的500 μ s 泄漏故障条件(不确定此处是否为您的要求)。 如果 R177的存在导致自检失败、则该引脚显然会短接。 无论是哪种方式、我认为这将是一个很好的开始、可以排除这里不存在电源问题。

    另一个略微简化的修改是将 R183增加到 R184。 1k||1k 是一个低电阻,用于报警,以驱动内部电源中的大电流并从中拉取大电流。 我建议将两个电阻器都增加到10k (或高但仍然足够低、以在 D37和 U26中产生足够的发光。  

    此外、为了排除任何噪声问题、还请尝试在 SW_OPEN 和 SEL 引脚上安装隔噪电容器 C116和 C117。

    此致、

    彼得