您好!
我们为 EV 充电器产品设计了 GFCI 电路、交流电源输入 t 为208/240VAC 60Hz [L1至 L2]美国区域。
我们已将跳闸电流值设置为-20mA &。我们一直面临跳闸电流在电源电压变化时不稳定的问题。 当交流电压发生变化时、跳变电流会不断变化。
示例:跳闸电流设置为18mA 240VAC 在14mA 208VAC 处跳闸。
以下是一些问题、
1.芯片能在208至240VAC 60Hz 下工作吗? 数据表中提到了它 支持120V/60Hz 或220V/50Hz 系统。
2.芯片可以在20Vdc 电源[VDD1 & VDD2]上工作吗? 而不是先用交流电再用桥式整流器供电? 我们尝试使用20Vdc 电源为其供电、但自检失败。
3. VTH:1-4的电压是多少?
4.由于系统在 L1至 L2 208/240VAC 上工作,在 L2上加上限流电阻[R177],电路就会失效。 L2线路上是否不需要电流限制电阻器?
下面是我们的原理图、我们一直致力于调整负载电阻器和跳闸电流值[R181和 R182]。