请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843AOP 您好!
我们 在新项目中使用了 IWR6843AOP、现在、我们发现 当 升级固件中断或我们更新错误固 件时、雷达无法工作、
因此 、我们想知道如何避免此问题(在新固件成功升级之前、旧固件仍然可以运行)、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们 在新项目中使用了 IWR6843AOP、现在、我们发现 当 升级固件中断或我们更新错误固 件时、雷达无法工作、
因此 、我们想知道如何避免此问题(在新固件成功升级之前、旧固件仍然可以运行)、谢谢。
你好。
升级固件中断后、我们发现雷达无法工作
升级固件过程中断时、这是预期行为。
[quote userid="507183" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364619/iwr6843aop-the-sdk-issue-for-iwr6843aop 这样我们就想知道如何 避免这个问题( 在 新固件 成功升级之前旧固件仍然可以运行),谢谢。您是否确保使用最新的 SDK 来构建正在运行的任何演示、其中包含工程编译所需的固件?
您能否提供更清楚的说明、在哪种情况下雷达发生故障? 是在升级固件过程中断时、还是在使用新固件时、或两者兼而有之? 您能否提供您当前正在使用的 SDK 和固件版本、以及您尝试使用和发现故障的版本?
此致、
桑托什