This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOP:IWR6843AOP 的 SDK 问题

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364619/iwr6843aop-the-sdk-issue-for-iwr6843aop

器件型号:IWR6843AOP

您好!

我们 在新项目中使用了 IWR6843AOP、现在、我们发现 当 升级固件中断或我们更新错误固 件时、雷达无法工作、

因此    、我们想知道如何避免此问题(在新固件成功升级之前、旧固件仍然可以运行)、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

      升级固件中断后、我们发现雷达无法工作

    升级固件过程中断时、这是预期行为。

    [quote userid="507183" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364619/iwr6843aop-the-sdk-issue-for-iwr6843aop 这样我们就想知道如何 避免这个问题( 在 新固件 成功升级之前旧固件仍然可以运行),谢谢。

    您是否确保使用最新的 SDK 来构建正在运行的任何演示、其中包含工程编译所需的固件?

    您能否提供更清楚的说明、在哪种情况下雷达发生故障?  是在升级固件过程中断时、还是在使用新固件时、或两者兼而有之?  您能否提供您当前正在使用的 SDK 和固件版本、以及您尝试使用和发现故障的版本?

    此致、

    桑托什