This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA900:有关 PGA900输出选项的查询

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA900
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1365064/pga900-inquiry-regarding-pga900-output-options

器件型号:PGA900

您好!

我有一个关于 PGA900的技术问题。

我想使用 PGA900通过 UART 输出校准后的传感器值。 虽然我已确认 PGA900支持下列各种输出选项、但我想确认是否也可以实现 UART 输出。

输出选项:

  • 比例电压输出和绝对电压输出
  • 4mA 至20mA 电流回路接口
  • 基于电源线的单线制接口(OWI)
  • PWM 输出
  • 串行外设接口(SPI)
  • 内部集成电路(I2C)

感谢您的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dankim:

    基本上、您已经在数据表首页列出了输出选项。  您可以在同样描述 PGA900操作的数据表中找到更多信息。  通信中包含 UART 功能。  UART 通信使用 SPI 的双功能引脚进行、因此您可以使用 UART 或 SPI、但不能同时使用两者。  默认情况下、这些引脚配置为 SPI。  此外、在器件加电时禁用 UART 功能。  有关更多信息、请参阅数据表中的第7.3.20.2节。  因此、为了能够使用 UART 功能、您需要首先通过不同的接口启用 UART 接口、或者在您的应用固件代码中打开接口。

    此外、即使可以使用不同接口(如 I2C)与 PGA900通信、唯一能做的就是对寄存器执行读写操作。  器件中未安装任何应用程序固件。  您将需要为 M0处理器开发代码。  能够与 PGA900通信只是真正利用该器件所需要求的一小部分。

    此致、

    鲍勃 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道我需要编写应用固件代码来操作 UART 接口。

    我还有其他问题。

    我的应用是用于压力传感器。 我想知道我是否需要自行创建压力传感器温度补偿逻辑。 我对温度补偿没有经过验证和确定的想法。

    理想情况下、我希望应用您提供的补偿逻辑来完成校准后的传感器输出、然后仅编写用于通过 UART 输出传感器值的应用程序固件代码。

    这种方法可行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dankim:

    有一个示例固件工程、其中包含信息以及捕获转换数据然后补偿二阶多项式方程的过程。  您需要在校准过程中计算系数、并将值存储到 PGA900 EEPROM 中、供固件在补偿时使用。

    此致、

    鲍勃 B