您好!
我有一个关于 PGA900的技术问题。
我想使用 PGA900通过 UART 输出校准后的传感器值。 虽然我已确认 PGA900支持下列各种输出选项、但我想确认是否也可以实现 UART 输出。
输出选项:
- 比例电压输出和绝对电压输出
- 4mA 至20mA 电流回路接口
- 基于电源线的单线制接口(OWI)
- PWM 输出
- 串行外设接口(SPI)
- 内部集成电路(I2C)
感谢您的帮助。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个关于 PGA900的技术问题。
我想使用 PGA900通过 UART 输出校准后的传感器值。 虽然我已确认 PGA900支持下列各种输出选项、但我想确认是否也可以实现 UART 输出。
输出选项:
感谢您的帮助。
此致、
尊敬的 Dankim:
基本上、您已经在数据表首页列出了输出选项。 您可以在同样描述 PGA900操作的数据表中找到更多信息。 通信中包含 UART 功能。 UART 通信使用 SPI 的双功能引脚进行、因此您可以使用 UART 或 SPI、但不能同时使用两者。 默认情况下、这些引脚配置为 SPI。 此外、在器件加电时禁用 UART 功能。 有关更多信息、请参阅数据表中的第7.3.20.2节。 因此、为了能够使用 UART 功能、您需要首先通过不同的接口启用 UART 接口、或者在您的应用固件代码中打开接口。
此外、即使可以使用不同接口(如 I2C)与 PGA900通信、唯一能做的就是对寄存器执行读写操作。 器件中未安装任何应用程序固件。 您将需要为 M0处理器开发代码。 能够与 PGA900通信只是真正利用该器件所需要求的一小部分。
此致、
鲍勃 B