This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2243:两组4级联 MMIC 之间的硬件触发问题

Guru**** 1624165 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2243
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1351880/awr2243-hardware-trigger-issue-between-two-sets-of-4-cascaded-mmics

器件型号:AWR2243

我们设置了两个定制的雷达传感器、每个传感器都具有4个级联 AWR2243 MMIC。 一个传感器用作主传感器、另一个用作辅助传感器。 这两个传感器仅通过 MMIC 触发线及其相应的 GND 线进行连接。 主传感器的主 MMIC (#1)定期发送触发脉冲信号, 所有八个 MMIC 都接收到它们,以便以同步方式操作。 其示意图如下所示。

然后、我们按如下所示设置 AWR_ADVANCED_FRAME_CONF_SB 的 TRIGGER_SELECT 值:

   - MMIC#1的主传感器: 0x01 (软件触发模式)

   -  MMIC#2,3,4主传感器: 0x02 (硬件触发模式)

   - MMIC#1,2,3,4次要传感器: 0x02 (硬件触发模式)

在上述条件下、我们让初级传感器的 MCU 向 MMIC#1发送启动信号、但这两个传感器不会按预期运行。 虽然初级传感器在4级联模式下正常工作、但次级传感器似乎无法正常工作、因为没有保存次级传感器的原始雷达数据。

如果您能告诉我这些设置为什么不能作为同步雷达系统使用、我们将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否将第二个 EVM 中的所有器件配置为从器件? 除了 SYNC_OUT 外、LO 分布也应使用缓冲器连接到第二个 EVM。

    您可以 使用级联毫米波传感器参考设计(修订版 A)(TI.com) 来跟踪成像雷达参考文档。

    此致、

    桑希塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samhitha:

    感谢您的评论。
    初级和次级传感器各有一个主传感器和三个从 MMIC。
    对4级联 MMIC 执行脚踢操作的方式是两个传感器之间的唯一区别、即初级传感器由软件触发、而次级传感器由硬件触发。
    我已经在该图中添加了附加块来清理我们的系统。

    我们的系统中是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连同 SYNC_OUT,LO 分布也应使用缓冲区连接到第二个 EVM。

     两个 EVM 的 LO 分布应来自公共来源。

    此致、

    桑希塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我们不打算构建24Tx/32Rx 级联 MIMO 系统。
    在这种情况下、是否仍需要在所有八个 MMIC 之间共享 LO?

    如果是这样、听起来主 MMIC 永远不会在 H/W 触发模式下运行。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以 单独运行两个 EVM、以确认没有硬件问题? 此外、您是否还可以在触发帧前后检查功耗?

    此致、

    桑希塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。
    我使用外部功能发生器触发了两个从传感器、该发生器周期性地发送3.5V 脉冲(脉冲宽度= 20ns)、这可以实现两个传感器之间的同步运行。

    问题迎刃而解。