我们设置了两个定制的雷达传感器、每个传感器都具有4个级联 AWR2243 MMIC。 一个传感器用作主传感器、另一个用作辅助传感器。 这两个传感器仅通过 MMIC 触发线及其相应的 GND 线进行连接。 主传感器的主 MMIC (#1)定期发送触发脉冲信号, 所有八个 MMIC 都接收到它们,以便以同步方式操作。 其示意图如下所示。
然后、我们按如下所示设置 AWR_ADVANCED_FRAME_CONF_SB 的 TRIGGER_SELECT 值:
- MMIC#1的主传感器: 0x01 (软件触发模式)
- MMIC#2,3,4主传感器: 0x02 (硬件触发模式)
- MMIC#1,2,3,4次要传感器: 0x02 (硬件触发模式)
在上述条件下、我们让初级传感器的 MCU 向 MMIC#1发送启动信号、但这两个传感器不会按预期运行。 虽然初级传感器在4级联模式下正常工作、但次级传感器似乎无法正常工作、因为没有保存次级传感器的原始雷达数据。
如果您能告诉我这些设置为什么不能作为同步雷达系统使用、我们将不胜感激。