This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944:LOCK0_KICK0寄存器和 LOCK_KICK1寄存器是否支持将 UNLOCK /LOCK RSS_RCM 寄存器从偏移0h 更改为102Ch? 是否所有 RSS_RCM 寄存器都需要在所有 RSS_RCM 寄存器读取和写入之前锁定/解锁?

Guru**** 1456330 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364806/awr2944-does-lock0_kick0-register-and-lock1_kick1-register-support-unlock-lock-rss_rcm-registers-from-offset-0h-to-102ch-does-all-the-rss_rcm-registers-need-to-lock-unlock-before-all-the-rss_rcm-registers-read-and-write

器件型号:AWR2944

尊敬的 TI 支持部门:

       LOCK0_KICK0寄存器和 LOCK1_KICK1寄存器是否 支持  将 UNLOCK /LOCK RSS_RCM 寄存器从偏移0h 更改为102Ch? 是否    所有 RSS_RCM 寄存器都需要在所有  RSS_RCM 寄存器读取和写入之前锁定/解锁?

例如、

   PID 寄存器是否需要在读取和写入前解锁?

   HW_REG0寄存器是否在读取和写入之前需要解锁?

   HW_SPARE_RW1寄存器在读取和写入前需要解锁吗?

   intr_enabled_status_clear 寄存器是否需要在读取和写入之前解锁?

   FAULT_ADDRESS 寄存器是否需要在读取和写入之前解锁?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您可以查看器件的 TRM、以获取 LOCK_KICK 寄存器可用的所有模块的详细信息。 如果用户希望访问支持模块的任何存储器映射寄存器、则必须写入这些 LOCK_KICK 寄存器。 LOCK_KICK 寄存器将涵盖受支持模块下的所有存储器映射寄存器。

    此致、

    什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shruti:

       哪些寄存器属于 存储器映射寄存器 ? 由于您的 AWR2944芯片手册非常简单、因此我们需要您提供更多帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    TRM 中明确定义了所有有用和相关的寄存器详细信息、您可以告诉我们、您是否有任何特定应用需要 TRM 中未列出的寄存器。

    此致、

    什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shruti:

       什么是 TRM? TRM 在哪里?  寄存器类别、以下屏幕截图中的示例除外

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、  

    如果您查看 TRM、第5章介绍了器件配置、如果您详细介绍、您会看到不同的 RCM 部分、其中列出了所有的寄存器。

    分享快照供您参考-  

         

    同一 TRM 中也提供了这些寄存器的说明。

    此致、

    什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shruti:

         除下面屏幕截图中的示例外、哪些寄存器类别 还需要解锁?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    请参阅您创建的以下主题-  

    AWR2944:哪些主要类型的寄存器需要 LOCK0_KICK0寄存器和 LOCK0_KICK1寄存器才能解锁-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    我在这里再次提及、请浏览 TRM 并搜索其中任何一项-  KICK0组件或- KICK1组件、  然后、您可以看到可使用 KICK 寄存器的表标题。

    在此处分享快照、供您参考-  

    此致、

    什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shruti:

       该方法并不详尽、会影响我们的开发进度。 我希望能有一个更严谨的方法、或者如果有更详尽的内部芯片手册、我们可以自行找到。 但是、您的芯片手册中的内容将每个人都视为芯片。 是本手册中的专家、任何人都可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    感谢您的建议、我们可以尝试在下一版本中更新 TRM。

    同时、请在下面找到所需的详细信息以供参考-  

    LOCK_KICK 寄存器可用的模块-  

    MSS_TOPRCM 寄存器

    MSS_RCM 寄存器

    DSS_RCM 寄存器

    RSS_RCM 寄存器

    DSS_CTRL 寄存器

    RSS_CTRL 寄存器

    TOP_MDO_INFRA 寄存器

    DSS_HAP_CFG 寄存器

    IOCFGKICK 寄存器可用的模块- MSS_IOMUX

    此致、

    什鲁蒂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Shruti:

       MSS_TOPRCM 寄存器的 解锁密钥是什么?

       MSS_RCM 寄存器的 解锁密钥是什么?

       DSS_RCM 寄存器的 解锁密钥是什么?

       RSS_RCM 寄存器的 解锁密钥是什么?

       DSS_CTRL 寄存器的 解锁密钥是什么?

       RSS_CTRL 寄存器的 解锁密钥是什么?

       TOP_MDO_INFRA 寄存器的 解锁密钥是什么?

       DSS_HAV_CFG 寄存器的 解锁密钥是什么?

       

       我们  手动知道 MSS_IOMUX 解锁密钥、而其他人在芯片手册中找不到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    您可以参考随附的螺纹-  

    (+) AWR2944:LOCK0_KICK0寄存器和 LOCK0_KICK1寄存器密钥-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    什鲁蒂