尊敬的 TI 支持部门:
LOCK0_KICK0寄存器和 LOCK1_KICK1寄存器是否 支持 将 UNLOCK /LOCK RSS_RCM 寄存器从偏移0h 更改为102Ch? 是否 所有 RSS_RCM 寄存器都需要在所有 RSS_RCM 寄存器读取和写入之前锁定/解锁?
例如、
PID 寄存器是否需要在读取和写入前解锁?
HW_REG0寄存器是否在读取和写入之前需要解锁?
HW_SPARE_RW1寄存器在读取和写入前需要解锁吗?
intr_enabled_status_clear 寄存器是否需要在读取和写入之前解锁?
FAULT_ADDRESS 寄存器是否需要在读取和写入之前解锁?