请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:IWR6843 您好!
我使用 IWR6843雷达模块、 我需要设置不对称的雷达 FoV。 17至17度或-60至60度。 我需要将其设置为-17至50度或-60至90度。
使用这种不对称角度组合会对雷达的性能造成任何问题吗?
谢谢。
马诺伊
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.