This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:设置 IWR6843的非对称 FoV 的影响

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1363215/iwr6843-effect-of-setting-asymmetric-fov-of-iwr6843

器件型号:IWR6843

您好!

我使用 IWR6843雷达模块、 我需要设置不对称的雷达 FoV。 17至17度或-60至60度。 我需要将其设置为-17至50度或-60至90度。

使用这种不对称角度组合会对雷达的性能造成任何问题吗?

谢谢。
马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    应该不会有任何问题、如果会有任何问题、应该属于 CFAR 级别。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedrhom:

    感谢您的答复。 那么、如果我想做任何调整、那么您是说 CFAR 电平吗? 是否有任何计算方法可以设置 FAR 水平相对于 FoV 角度变化的情况?

    谢谢。
    马诺伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Manoj:

    这是您可以更改的、对点云密度有很大影响的方法之一。 目前、我们没有用于在不同 FoV 角度测量最大距离的工具。

    此致、

    佩德霍姆