您好!
我希望将 mmWave Studio 计算出的功率与来自雷达方程的预期功率进行比较。
在位于13.29米远的静态拐角处、横截面约为20dBsm、接收功率测量值为-55.96dBFS。
根据雷达方程式、我们预测:
Pr = Pt * Gr * Gt * lambda^2 * sigma * N *(RET-ADCstart)/ (4 π)^3 * NF * R^4)
其中:Pt = 12dBm、Gr= Gt = 5dB。 Lambda=5mm、sigma=20dBsm、N=31 (帧中的线性调频脉冲)、RET=11usec (斜坡结束时间)、ADCstart=5.12usec、NF =14.4dB、R=13.29m。
这样得到:PR =-163dB (或者 减少10log10 (2^16-1)并得到-211dBFS)。
雷达方程式和 mmWave Studio 的结果应紧密一致、但似乎存在显著差异。 我哪里出了问题?
提前感谢、
什洛米