This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2544LOPEVM:用于卫星雷达系统的设置

Guru**** 1645520 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR2944, TDA4VH-Q1, J784S4XEVM, DCA1000EVM, AWR2544, TDA4VP-Q1, TDA4AP-Q1, TDA4AH-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1364770/awr2544lopevm-setup-for-the-satellite-radar-system

器件型号:AWR2544LOPEVM
主题中讨论的其他器件:J784S4XEVMDCA1000EVMAWR2544、AWR2944 TDA4VP-Q1TDA4AP-Q1TDA4AH-Q1、TDA4VH-Q1

我们想要设置集中式/卫星雷达系统。 其中、我们可以有4到5个雷达将1DRFFT 数据流式传输到处理器板。 该处理器板能够通过1Gbps 以太网端口从4/5雷达中读取流式数据、然后在4/5雷达上执行实时流式1D RFFT 数据的信号处理算法。

因此、对于雷达的1D RFFT 数据流、我们可以将 AWR2544LOP 评估模块与 DCA1000EVM (AWR2544是否也支持 DDMA、AWR2944是否支持)配合使用、对于处理板通过4*1Gbps 端口从4/5雷达读取、我们可以使用 J784S4XEVM。 或者您是否已经设置了卫星雷达系统?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    您可以将 DCA1000EVM 与 AWR2544一起使用来采集原始 ADC 数据、就像使用 AWR2944一样、但这是用于从1个器件采集原始 ADC 数据。 对于卫星用例、您必须使用 AWR2544 (发送1DFFT)、通过中央处理器使用来自多个 AWR2544的数据进行进一步处理。

    不存在在 AWR2544上进行 DDMA 处理的问题、因为仅 计算1DFFT。 也就是说、您可以在 AWR255中执行线性调频脉冲和相移配置、这样您就可以在中央处理器上执行 DDMA。

    我将返回到中央处理器的建议。

    此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ajay。 感谢您的确认、并希望获取  用于卫星雷达系统处理的推荐处理器信息。

    下面还有几个问题:

    1.在使用多个雷达时、同步所有雷达的数据流对于精确处理至关重要。 TI 是如何使用 AWR 和 J7器件实现此同步的? 我们是否还可以获得支持来同步4个雷达?

    2.关于他们的 DDMA、TI 是否有任何文档提供有关每个 Tx 所支持的相位的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    1.同步可以通过采用 PTP 堆栈的以太网(CPTS )来完成。 器件中的 CPTS 计时器使用常规 PTP 消息进行同步、然后该 CPTS 计时器可以触发雷达帧。

    2.对于 TX 相移 、可以查看 DFP 接口控制文档。 这位于 SDK https://www.ti.com/tool/MMWAVE-MCUPLUS-SDK 中、

    在路径 C:\ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_05_00_02\mmwave_dfp_02_04_12_01\docs 中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ajay、 J784S4XEVM 是卫星雷达系统的最佳中央处理器板吗? J784S4XEVM 是否附带所有4个 处理器  TDA4AP-Q1、TDA4VP-Q1、TDA4AH-Q1和 TDA4VH-Q1、或者我们必须在购买时选择需要哪种处理器?  J784S4XEVM 是否附带参考代码,用于从多个带 DCA1000EVM 的 AWR2544LOP 评估模块读取1D RFFT 数据 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    您能否创建另一个 E2E 票证并 将 J784S4XEVM 作为器件、以便处理 J784S4XEVM 支持的团队可以为您提供相同的帮助。

    此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ajay。 我们已根据 e2e.ti.com/.../j784s4xevm-j784s4xevm-for-the-satellite-radar-system 的建议创建了另一个 TT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好、正如您所提到的"利用带有 PTP 堆栈的以太网(CPTS)可以实现同步。 器件中的 CPTS 计时器使用常规 PTP 消息进行同步、然后该 CPTS 计时器可以触发雷达帧。 是否有任何 TI 文档可以 通过阅读( DCA1000EVMAWR2544)的4种设置来基于 J784S4XEVM 执行该操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    中央处理器只需要发送常规 PTP 消息。 这只是常规 PTP 协议、您可以在线查找参考。

    AWR2544内的 CPTS 计时器通过 PTP 实现同步、您可以设置 CPTS 的比较值、然后该值将触发帧开始。

    无需4个 DCA1000、AWR2544将直接将1DFFT 数据流式传输到中央处理器。 目前、我们正准备通过此支持来发布 SDK 版本。 请订阅 TI.com 中的 SDK 页面、一旦有更新就会收到通知。

    此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ajay。 希望我们得到 SDK 、该 SDK 将使  AWR2544能够将1DFFT 数据直接流式传输到中央处理器、您能与我们共享链路吗? 还想知道在中央处理器中、我们是否还可以记录流式 AWR2544的1D FFT 数据?

    我们在了解中央处理器 EVM J784S4XEVM 方面的问题尚待解决、因此不确定问题是否在我们的网站上提交了问题  https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1366750/j784s4xevm-j784s4xevm-for-the-satellite-radar-system

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhaskar:

    SDK 的链接如下所示:

    https://www.ti.com/tool/download/MMWAVE-MCUPLUS-SDK

    请注意、当前的 SDK 版本尚不支持该功能。 请等待下一个支持该功能的版本。

    此致、

    阿贾伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ajay