主题中讨论的其他器件:J784S4XEVM、 DCA1000EVM、 AWR2544、AWR2944 、 TDA4VP-Q1、 TDA4AP-Q1、 TDA4AH-Q1、TDA4VH-Q1
我们想要设置集中式/卫星雷达系统。 其中、我们可以有4到5个雷达将1DRFFT 数据流式传输到处理器板。 该处理器板能够通过1Gbps 以太网端口从4/5雷达中读取流式数据、然后在4/5雷达上执行实时流式1D RFFT 数据的信号处理算法。
因此、对于雷达的1D RFFT 数据流、我们可以将 AWR2544LOP 评估模块与 DCA1000EVM (AWR2544是否也支持 DDMA、AWR2944是否支持)配合使用、对于处理板通过4*1Gbps 端口从4/5雷达读取、我们可以使用 J784S4XEVM。 或者您是否已经设置了卫星雷达系统?