请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843BOOST 主题中讨论的其他器件:AWR1843
工具与软件:
您好!
我可以使用 mmWave Studio 工具配置1Tx4Rx 启用、
我正在研究稀疏 ULA ,现在我把4RX 命名为 Rx0 ,Rx1,Rx2和 Rx3。
因此、 我需要了解是否可以配置 Rx0和 Rx3启用 、以便于获得1Tx 和2RX 的配置。
TI 的 AWR1843是否支持此模式?
此致、
温班山